结果:找到"物联网 TCP/IP全硬件协议栈 以太网技术 WIZnet代理商 W5500炜世科技 ",相关内容1000条
  • 一款内部集成ARMCortex-M0和全硬件TCP/IP协议栈以太网MCU--W7500
  • WIZnetW7500/W7500P是一款内部集成ARMCortex-M0和全硬件TCP/IP协议栈以太网MCU,内部资源丰富,是以太网联网产品单芯片解决方案,W7500是工业级芯片集成了MAC,外扩一个PHY芯片(如:IP101,其他PHY芯片,SWITCH芯片)即可联网,W7500P把IP101集成到芯片内部了,但是为商用级;W7500和W7500P的程序通用,用户根据自己的需求选择。深圳炜世科技作为WIZnet最佳代理商,设计了一款W7500开发板——W7500EVB,配套有丰富的例程和详细的用户手册。想了解更多信息,请联系我们(Email:support@wisioe.comTle0...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: TCP/IP W7500 W7500EVB WIZnet W7500P 芯片 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-02-27 10:05:00
  • 关于我司提供W5500技术支持服务时间通知
  • DearAll,大家好,2017年度《WIZnet物联网通信协议详解系列培训活动》,已经圆满结束非常感谢参加WIZnet培训活动的广大朋友,对我们的支持与评价。希望我们举办的五期活动,能够帮助广大的物联网嵌入式工程师,深入了解以太网芯片性能特点(例如W5500/w5300/w5100),解决实际开发应用中遇到的以太网通信问题。只要大家有技术支持的需要,我们随时欢迎您的咨询。新春佳节即将来临,我司(深圳炜世科技有限公司)放假时间:2月11日-2月21日放假,正月初七(2月22号)正式上班。如果有技术问题咨询可通过发邮件support@wisioe.com给我们,收到邮件后,我们会记入下来,邮件...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500 WIZnet W5500 支持 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-02-08 11:47:00
  • WIZnetW5500系列培训活动之“MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)”
  • 万物联网的时代已经到来,物联网也由当初的概念开始进一步落实。物联网通信协议当中发展最迅速、应用最广泛的就是MQTT,它是轻量级基于代理的发布/订阅的消息传输协议,并且可以通过很少的代码和带宽与远程设备连接。在本期培训中,我们将以STM32+W5500为硬件平台,一步步剖析MQTT的协议原理及其在OneNET平台的应用案例。赶紧报名吧,让我们一起领略MQTT和OneNET云平台的风采,系列免费培训活动本年度最后一期等你参加!活动主题:MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)。活动时间:2018年1月20日(周六),活动为一天,上午10:00~12:00至下午13:00~16:30。活动地点:...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: WIZnet W5500 MQTT w5500 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-01-11 15:16:00
  • WIZnet活动主题:嵌入式WEB服务器搭建及HTTP(S)协议讲解
  • 想让你的产品可以像路由器一样通过网页就能配置和升级吗?想知道嵌入式WEB服务器如何搭建的吗?想一次性了解HTTP(S)/HTML/CSS/JavaScript/Ajux/WebSocket等主流技术吗?想就动手报名吧,系列免费培训活动倒数第二期等你参加!我们的活动已经举办了3次,本次是第四次举办。从事于嵌入式技术开发的工程师,在这个物联网的时代,嵌入式以太网技术是开发产品中不可或缺的一门技术。物联网产品无处不在,比如楼宇自动化,工业自动化设备,医疗设备,交通控制,智能电力管理,智能仪表,智能插排,智能家居,微型打印机,这些都是与我们生活和工作中息息相关。WIZnet华南区一级代理商深圳炜世科...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: WIZnet 培训 W5500 w5500 TCP/IP 嵌入式 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-12-14 10:44:00
  • 《物联网TCP/IP技术详解》--以太网技术培训交流活动
  • WIZnet以太网技术培训活动第三期圆满结束。第三期活动主要是围绕“如何将远程终端的固计升级”这个主题而展开讨论研究。我们炜世科技公司的苗工和包工,现场为大家讲解其实现的原理方法,并进行了演示操作给大家看。上次有很多报名参加的朋友由于临时工作缘故,导致不能参加的,请不要担心,还有机会可以再参加,活动会一直延续下去,我们炜世科技和WIZnet一起携手举办的活动,就是为那些想学习网络知识而无处可寻的朋友而提供的,我们主办活动的目的,就是为了学习和交流。我们的每次活动,现场都会提供这本书《物联网TCP/IP技术详解》给大家学习交流用。里面的内容都写的非常详细。我们每次实践操作的平台都是基于stm3...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: TCP/IP WIZnet W5500 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-11-27 11:38:00
  • 分享以太网技术课件资料给大家学习
  • 嗨!大家好2017年10月28日,WIZnet以太网技术培训活动第二期圆满结束!第二期的主题为“DHCP、DNS、NTP协议讲解与实践”。本次活动中,大家互相交流,互相学习。感谢大家对我们WIZnet和代理商炜世科技一起举办活动的支持,大家能在百忙之中,抽出宝贵的周六时间,来我司参加活动,在此非常感谢!我们提供这样的平台,也是为了响应大家的期待,希望有一个活动平台能够讲解WIZnet以太网产品,让大家对以太网产品有更深入的了解。我们公司深圳炜世科技经研究决定,后期将继续和WIZnet合作一起携手举办技术交流活动平台,往后每期活动主题,将会更深入的讲解以太网TCP/IP协议和以太网产品应用场景...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: WIZnet W5500 TCP/IP DHCP DNS NTP 活动 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-11-01 13:57:00
  • WIZnet以太网技术培训活动火热报名中
  • 以太网培训活动第二期“常用应用层协议DHCP/DNS/NTP协议讲解和实现”WIZnet以太网技术培训活动火热报名中.....报名时间:2017年10月17日至2017年10月25日大家快来报名,现场培训课活动全程免费,免费提供工作午餐,第一次参加活动的朋友会有小礼品相送。本公司目前已设计出一款工业级标准的W5500IO模块,方便测试评估W5500,工程师无需为还要花费时间去画PCB,找物料,我们的产品W5500IO-P全部为您解决,模块已留出接线端口,您只需用全部精力去开发应用即可。大家实践的时候,现场会提供部分开发板W5500EVB-M3(STM32F103开发板+W5500设计的)。大...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500IO模块 WIZnet W5500 W5500 芯片 模块 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-10-23 18:47:00
  • WIZnet以太网技术培训活动本月即将举办
  • 好消息...让大家期待已久的培训活动本月又将开始啦!WIZnet和WISIOE一起携手举办以太网技术培训活动第二期,将于10月28日在深圳科学馆6楼举办,现场培训课活动全程免费,免费提供工作午餐,WIZnet主讲老师陈博士将继续为大家授课解惑,除此之外,还有来自深圳炜世科技的苗工,现场可以为大家提供技术支持,本次活动第二期主题为“常用应用层协议DHCP/DNS/NTP协议讲解和实现”活动现场实践操作硬件平台W5500EVB-M3。使用KEIL5MDK软件开发应用。本次活动面向全社会,创客、工程师、实习生、技术员等等都可参加报名,想报名参加的朋友,请发邮件【姓名+公司全称+电话+QQ】发送到邮...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500 W5500 W5500IO模块 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-10-17 15:57:00
  • ONENET_W5500_接入(HTTP)数据采集上传实践操作
  • 用以太网模块W5500实现DHT11采集的温湿度数据上传ONENET平台(HTTP协议)提示:本文只适合有单片机开发编程能力的朋友可以看虽然是一个很简单的应用例程,但能突出W5500全硬件协议栈的特点,开发简单,底层接口都已写好,只需移植就行,您只要完成W5500的IP地址,子网掩码,网关,端口号,Socket的配置,从而实现联网。剩下的就是你上层的应用开发。硬件平台:W5500、STM32F103系列开发版、DHT11软件平台:C语言、MDK操作流程:1.建立工程,为开发做好准备。这里不做详细介绍,这方面不足的朋友自己去补课。2.移植W5500底层库文件。3.改成自己的API_KEY和设备...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500 W5500 HTTP ONENET 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-10-12 18:27:00
  • 对以太网全硬件TCP/IP协议栈的简单认识
  • 最近刚写的,整理很久,都是自己对以太网全硬件TCP/IP协议栈的简单认识一些整理,希望有需要的朋友可以下载去了解。w5500以太网协议基本认识.pdf
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: TCP/IP W5500芯片 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-09-21 16:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: